This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF357等速设备

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693404/lf357-equivelants

主题中讨论的其他部件:OPA172OPA1602

LF357的合适替代品是什么? 我试过OPA 134,但这不起作用-+ve电压轨从+15V被拉至1.2V-ON引脚7。

在音频应用中,LF357哪一款更现代,噪音更低的替代产品?

为什么要拉下+ve电压轨?

感谢您的帮助

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    您能否分享您的原理图并进一步解释您正在尝试实现的目标? 您是否了解过我们的音频产品组合? 我会将您的问题提交给该团队,以便您获得更多帮助。

    www.ti.com/.../overview.html

    通用产品组合中的电流电流可能比LF357低:
    OPA172
    OPA1602

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul

    我已连接电路。 我很好奇为什么+ve电压轨被拉下来。 我将订购OPA172和OPA1602进行尝试

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我们看不到原理图。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定是在做一些愚蠢的事情,因为我不能将原理图附加或复制到此信息中。

    我尝试了Cntrl +V (在Mac命令+V上)并剪切,粘贴和附加-我是否遗漏了一些内容?

    希望这能奏效

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    LF357的引脚1和引脚5是否连接有任何连接?

    如果针脚7处的电源电压降至1.2V,则齐纳二极管电源电压生成可能会失败。 您能否测量流经此齐纳旁边的2k7限流电阻器的电流? 您是否也可以为负极电源中的2k7电阻器执行此操作?

    LF357引脚6处的电压如何?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    LF 357的针脚1或5没有连接,LF 367的针脚6的电压为零(我将仔细检查此情况)-我将测量+ve和-ve电源的2k7电阻器上的电流。

    仅当我用OPA 134替换LF 357时,针脚7处的1.2V电压才是,我希望这样做来改善噪声基线。

    谢谢

    彼得