This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713393/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109

部件号:TLV320AIC3109-Q1

尊敬的先生:

我发现Reg26 AGC衰减时间为100~500ms,但在7.3 中。3.2 2.3 衰减时间描述,衰减时间可在0.05秒至22.5秒范围内变化。

这是否意味着我不参考7.3 .3.2 中的说明? 只需参考注册描述?

谢谢,Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    衰减时间可以通过两种方式进行有效编程,一种是使用寄存器26中的值,另一种是高级版本,其范围可按照7.3 .3.2 .2.3 部分中的说明进行扩展。 为此,您需要配置Register 104,该部分中有一个指向保留寄存器的拼写错误。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

     蜂鸣器的位置如下所示,对吧?

    当我们通过蜂鸣声播放1KHz时(在客户设备上)发现异常信号。

    但是,当我们播放1KHz.wav时,信号正常。(在客户设备上)

    我们猜这是蜂鸣器的问题…,您对此有什么想法吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    此问题似乎与AIC3109-Q1无关;此设备没有蜂鸣器,显示的GUI用于不同的部件(AIC31xx?)。 如有必要,请您澄清并重新讨论一下吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师