This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392 SRC输出示例频率

Guru**** 2580735 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691066/src4392-src4392-src-output-sample-frequency

部件号:SRC4392

您好,

我打算使用SRC4392,因为它可以灵活地路由数字音频信号。

我在Porta有固定音频输入流(FS=192KHz,MCLK可以是24.576MHz或12.288MHz)。 这将进入SRC。

我希望能够将发送到DIT的输出采样率从44.1kHz修改为192KHz。

我在数据表中找不到如何对SRC进行编程以转换为这些不同的输出样本。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发布这一问题已经一个多星期了。

    有人能回答吗?