This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:打开设备时,通过扬声器发出砰砰声和重击声。

Guru**** 2407520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691608/tpa2000d1-pop-and-thump-sound-coming-in-through-speaker-when-turning-the-device-on

部件号:TPA2000D1
主题中讨论的其他部件:TPD1E10B06

您好,

我正在使用音量控制电位器来更改音量。 如下图所示。 音量控制按钮下方有金属层。 我们正在计划EMC/EMI“ESD”测试6.1万-4-2。 在+/-8KV的触点放电测试期间,它将接收电涌。 应该将其连接至接地或应连接至TPD1E10B06等TVS二极管。  

 

此致,

餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我对此不是很确定,因此需要进行研究,明天我会回来了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我向一位专家咨询了你的问题。
    TVS二极管的使用取决于测试的要求,客户应用和目的。 如果您的应用程序要使用TVS二极管,则需要添加它们。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    通常的ESD保护方法是不允许ESD接触电路内部的任何东西。 实现这一目标的最佳方法是使用金属外壳,它像法拉第笼一样包围着整个住区。 然后,您必须考虑ESD是如何让您的产品再次离开的。 由于ESD几乎总是在寻找接地路径(土壤),因此它将使用杂散电容或布线来返回接地。 因此,使用360°绑定到金属外壳的屏蔽电缆是处理ESD的最佳方式。 此外,建议从输入引脚和输出引脚到金属外壳(直接或通过混合接地)的TV,以防止电路发生ESD "泄漏"。

    现在,将您的产品与此理想解决方案进行比较。 当省略金属外壳时,补救方法可能是将电位计的金属连接到PCB的接地平面。 此接地平面应该是实心的,没有缝隙。 它应跨越整个印刷电路板,并具有0V电位。 直接在输入和输出处应放置一台将ESD也切至地面的电视。 然后,实心接地平面会模仿金属外壳。

    为什么金属外壳完全屏蔽ESD? 因为ESD是一种频率极高的干扰,它只在金属外壳外部的一个非常薄的层上运行。 该机制称为"皮肤效应",可防止ESD进入金属外壳。

    Kai