This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:如何在TAS5534/5538上5538上设置输出通道配置?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712710/tas5634-how-to-set-output-channel-configuraiton-on-tas5534-5538

部件号:TAS5634
主题中讨论的其他部件:TAS5538,BUREPATHCONSOLE

您好,TI:

对于TAS 5534输出通道配置,我要选择通道3,通道4到左前,右前扬声器和通道1到低音扬声器。

我的参考资料如下:

#if defined (TAS_5538_OUTPUT_CONFIG)
/* DAP输出通道定义*/
#define TAS5538_DAP_OUT 1 0x00 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 0x10 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 3 0x20 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 4 0x30 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 5 0x40 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 0x50 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_out 7 0x60 /*从不修改*/
#define TAS5538_DAP_OUT 0x70 /*从不修改*/
#endif /* TAS_5538_OUTPUT_CONFIG */

代码const unsigned char code reg_output_coconfig_cl2[TAS5538_total_REG_OUT_CONF]={

//////////// 通道选择1,3至FL/FR; 通道4至低音扬声器////////////////////////

(TAS5538_DAP_OUT 2|(TAS5538_DAP_OUT _3>>4)),
(TAS5538_DAP_OUT 1|(TAS5538_DAP_OUT _4>>4)),
(TAS5538_DAP_OUT 5|(TAS5538_DAP_OUT _6>4)),
(TAS5538_DAP_OUT 7|(TAS5538_DAP_OUT _8>4))

 我参考了tas5534_datasheet page84 9.20 , 我不知道 如何将 通道3,通道4设置为前左,前右扬声器和通道1设置为低音炮。

请帮你解决这个问题。

谢谢。

Vick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vick,

    TAS5538和相关放大器不会选择定义为哪个通道。 由您决定将输出上的哪个通道连接到FL/FR/低音扬声器。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    抱歉,请更清楚:

    按照规格,

    注册地址默认值D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

    x3.4万 0000.0001万未使用PWM Mux选择通道1未使用PWM Mux选择通道2
    X3.5001万 0010.0011万未使用的PWM Mux为通道3选择未使用的PWM Mux为通道4选择

    DX+2 Dx+1 Dx函数
    0 0 0选择通道1
    0 01选择通道2
    0 1 0选择通道3
    01 1选择通道4

    那么,如果我只输出PWM通道3和通道4,如何填充reg 0x34和0x35?

    谢谢。
    Vick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vick,

    您需要的任何信道都可以填充信道3或4。

    例如,要为输出CH 1和2选择CH3,为输出CH 3和4选择CH4:

    X3.4001万 0010.001万

    X3.5001万 0011.0011万

    我建议您请求PurePathConsole程序,以便您可以直接调整寄存器并查看生成的寄存器代码:

    http://www.ti.com/tool/purepathconsole

    一旦您申请并获得批准,请下载并安装“setup_PurePathConsole_Main_v1.16_rev3.547万.exe”

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    您能否向我共享TAS5538数据表?

    谢谢。
    Vick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vick,

    请发送电子邮件至adamseldsky(at) ti (dot) com。

    此致,

    -Adam