请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4.9352万
您能否解释GPIO的使用方式?
GPIO模式寄存器允许我们将其设置为以下任意项:
ADC剪切(输出)
DAC截短(输出)
裁剪(输出)
这是否意味着当ADC信号被切断时,它将切换为点亮LED? 是脉冲还是永久锁定?
这是否发生在0 dBFS, -1 dBFS等?
"某物"是指" ADC还是DAC ",还是包括任何内部电路? (因为接近裁剪的通道可以进行求和以产生裁剪信号)
它如何处理立体声频道? (也许它与LRCK信号同步,因此两个信道可以数字分隔?)
如果端口2仅用于输入,GPIO是否可以与端口2同时使用?