This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:来自SPND的PCM2906中断

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693426/pcm2906c-interrupt-from-pcm2906-from-sspnd

部件号:PCM2906C
主题中讨论的其他部件:PCM2906

如果PCM2906芯片的设置与数据表中的原理图类似,即HID位被挂起引脚拉起,那么当HID位脱离挂起时,该设备是否会为HID位生成中断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    一旦挂起状态完成,该零件应获得HID状态。 但是,如果执行此操作,您可能会看到设备音量出现奇怪的行为,因为接口会尝试同时调节音量的增大/减小/静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师