This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS 3251 - DAC输出

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721068/tas3251-tas-3251---dac-output

部件号:TAS3251
主题: PCM9211中讨论的其他部件

您好,

我目前正在设计和编程TAS3251。

不过,我对发援会的产出仍有一些问题。 目前,1.5kHz以上的声音会失真,因为在DAC之后,平滑的信号看起来非常微弱。 我实际上遵循了评估板1:1的设计,但我目前不确定评估板的文档是否与评估板的实际装配相同。 此时评估板的电路图是否正确?
或者我是否可以/必须调整DAC的频率?

谨致问候,
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您在主板上使用的I2S时钟配置是什么? 相同的PPC3/寄存器编程是否会导致EVM上出现相同的失真? 是否可以发布失真输出的范围捕获? 如果是

    对于文档,用户指南中的原理图是最新的EVM设计。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    我只将基本配置写入TAS3251,类似如下:W 94 00 00,W 94 7f 00,W 94 02 00,W 94 03 00

    我有以下情况:

    模拟信号-> PCM9211 -> TAS3251

    现在,我已经使用PCM 9211寄存器测试了一些内容,并获得以下输出:

    对于较低的频率,我没有得到以下"步骤":

    我将以下设置传递到PCM9211:

    write_Register (0x40,0x33);
    write_Register (0x40,0xC0);
    write_Register (0x31,0x1A);
    写入注册(0x33,0x22);
    write_Register (0x20,0x00);
    write_Register (0x24,0x00);
    写入注册(0x26,0x81);
    写入注册(0x33,0x22);
    write_Register (0x42,0x02);
    write_Register (0x48,0x00);
    写入注册(0x6B,0x22);

    谢谢,此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一张图片,可能会有所帮助:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    这种类型的输出通常追溯到时钟问题。 由于将PCM9211用于ADC输入,然后将TAS3251用作输出,因此有两个复杂器件需要按时钟方式进行配置。

    您能否制定您的计时方案?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    所以你认为这只是一个错误初始化的问题吗?

    我不太确定您的计时方案是什么意思...

    目前,调试情况如下:
    在MSP中初始化TAS3251和PCM的I2C和SPI
    生成PCM重置脉冲
    将寄存器发送至PCM进行调试
    将寄存器发送至TAS3251进行调试

    调试PCM后,I2S信号将应用到TAS3251 -我可以测量。
    您还需要我提供哪些其他数据? 两个芯片的运行是否有一定的顺序?

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    当输出像输出信号一样周期性地失真时,我会说它是DSP配置错误或DSP计时的方式。 除了DSP之外,信号链中还有一个ADC,它可以捕获数据,这是另一个可能的周期性信号失真点。 ADC时钟可能不正确,捕获数据的质量也不好。

    因此,与您的时钟树相比,这可能是配置时钟设置的问题(我使用了“方案”一词)。 以下是一个示例:

    但是,您似乎是在I2S时钟运行到设备之前配置TAS3251。 由于DSP寄存器控制在进行更改时可实现不间断音频,因此必须运行I2S时钟,才能在器件中正确执行DSP I2C写入。

    我建议按以下顺序进行:

    1.通电

    2. PCM/TAS重置脉冲

    3.配置PCM9211以启用TAS3251的I2S时钟

    3.配置TAS3251

    4.启用音频

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    我还有一个问题。

    DAC的典型电流消耗是多少(Reset_Amp引脚低)?

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    DAC部分的粗略功率损耗在空闲时应在80mW左右,在播放1 kHz音频时应在120mW左右。

    您是否能够解决高于1.5 kHz的THD问题?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    DAC输出看起来更好。 这是一个15 kHz信号:

    我认为信号看起来仍然"有点坏",因为在我当前的布局中,DAC输出滤波器仍然是一个错误。 本周我将再次使用新的PCB进行测试。

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    为了获得上述15kHz信号,您做了哪些更改? 对于DAC部分,这仍然不是正常输出。 在最小TAS3251 I2C配置下是否仍然如此? 您是否可以共享所有4个I2S时钟的示波器(一个按比例显示完整的LRCLK,然后一个按比例显示定义的BCLK)进入TAS3251?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    由于您的解释,我优化了初始化顺序!

    现在,我将标准2.0 96kHz流量的数据传输到设备。 但我也测试了标准2.0 48kHz,智能放大器2.0 48kHz和智能放大器2.0 96 kHz的数据。 始终不更改DSP中的内容...

    以下是I2S流(blue->LRCK,green->data,yellow->MCLK,red->BCLK):

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    感谢您拍摄这些照片。 是否可以从您正在使用的PPC3或PPC3保存文件中发送寄存器转储? 我假设您仍看到DAC输出失真超过15kHz?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    这是我传递到设备的数据流:

    静态const reg_value Amplifier_Registers[]={
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x02,0x11 },
             { 0x01,0x11 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x03,0x11 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x25,0x18 },
             { 0x0d,0x10 },
             { 0x02,0x00 },


          //采样率更新
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x02,0x80 },

             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },

          //速度03-48K 04-96k
          //动态读取速度
             { 0x22,0x03 },

             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x02,0x00 },

          //写入系数
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x1c,0x00 },
             { 0x1d, 0x00 },
             { 0x1E,0x00 },
             { 0x1f,0x00 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x20 },
             { 0x26,0xc4 },
             { 0x27,0x9C },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x13 },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x13 },
             { 0x58,0x4f },
             { 0x59,0x9d },
             { 0x5a, 0xf9},
             { 0x5b,0x35 },
             { 0x5c,0xb0},
             { 0x5d, 0x62},
             { 0x5e,0x06 },
             { 0x5f, 0xcb },
             { 0x60,0x4f },
             { 0x61,0x9d },
             { 0x62,0xf9 },
             { 0x63,0x35 },
             { 0x64, 0x49},
             { 0x65,0xe6 },
             { 0x66,0x9d },
             { 0x67,0x16 },
             { 0x68,0xd5 },
             { 0x69,0x55 },
             { 0x6a,0x55 },
             { 0x6b,0x56 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x14 },
             { 0x08,0x7c },
             { 0x09,0xb6},
             { 0x0a,0xa4 },
             { 0x0B,0xbc },
             { 0x0c,0x83 },
             { 0x0d,0x49 },
             { 0x0E,0x5b },
             { 0x0F,0x44 },
             { 0x10,0x7c },
             { 0x11, 0xb6},
             { 0x12,0xa4 },
             { 0x13, 0xbc },
             { 0x14, 0x7c },
             { 0x15, 0xb1},
             { 0x16, 0x2C },
             { 0x17,0x1E },
             { 0x18,0x86 },
             { 0x19,0x87 },
             { 0x1a,0xc5 },
             { 0x1b,0x49 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x14 },
             { 0x1c,0x05 },
             { 0x1d, 0xb7},
             { 0x1E,0x5c },
             { 0x1f,0x1f },
             { 0x20, 0x05},
             { 0x21,0xb7},
             { 0x22,0x5c },
             { 0x23,0x1f },
             { 0x24,0x05 },
             { 0x25,0xb7},
             { 0x26,0x5c },
             { 0x27,0x1f },
             { 0x28,0x49 },
             { 0x29,0xe6 },
             { 0x2a,0x9d },
             { 0x2b,0x16 },
             { 0x2C,0xd5 },
             { 0x2D,0x55 },
             { 0x2e, 0x55},
             { 0x2F, 0x56},
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x16 },
             { 0x1c,0x7f },
             { 0x1d, 0xff },
             { 0x1E,0xff },
             { 0x1f,0xff },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x00 },
             { 0x26,0x00 },
             { 0x27,0x00 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x16 },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x16 },
             { 0x44,0x7f },
             { 0x45,0xff },
             { 0x46,0xff },
             { 0x47,0xff },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x00 },
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x4c,0x00 },
             { 0x4d, 0x00 },
             { 0x4e, 0x00 },
             { 0x4f,0x00 },
             { 0x50,0x00 },
             { 0x51,0x00 },
             { 0x52,0x00 },
             { 0x53,0x00 },
             { 0x54,0x00 },
             { 0x55,0x00 },
             { 0x56,0x00 },
             { 0x57,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x16 },
             { 0x58,0x7f },
             { 0x59,0xff },
             { 0x5a, 0xff },
             { 0x5b,0xff },
             { 0x5c,0x00 },
             { 0x5d, 0x00 },
             { 0x5e,0x00 },
             { 0x5f,0x00 },
             { 0x60,0x00 },
             { 0x61,0x00 },
             { 0x62, 0x00},
             { 0x63,0x00 },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x00 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x16 },
             { 0x6c,0x7f },
             { 0x6d, 0xff },
             { 0x6e, 0xff },
             { 0x6f, 0xff },
             { 0x70,0x00 },
             { 0x71,0x00 },
             { 0x72,0x00 },
             { 0x73, 0x00},
             { 0x74,0x00 },
             { 0x75,0x00 },
             { 0x76,0x00 },
             { 0x77,0x00 },
             { 0x78,0x00 },
             { 0x79,0x00 },
             { 0x7a,0x00 },
             { 0x7B,0x00 },
             { 0x7c,0x00 },
             { 0x7d, 0x00 },
             { 0x7E,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x08,0x7f },
             { 0x09,0xff },
             { 0x0a,0xff },
             { 0x0B,0xff },
             { 0x0c,0x00 },
             { 0x0d,0x00 },
             { 0x0E,0x00 },
             { 0x0F,0x00 },
             { 0x10, 0x00 },
             { 0x11, 0x00 },
             { 0x12, 0x00 },
             { 0x13, 0x00 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x1c,0x7f },
             { 0x1d, 0xff },
             { 0x1E,0xff },
             { 0x1f,0xff },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x00 },
             { 0x26,0x00 },
             { 0x27,0x00 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x44,0x7f },
             { 0x45,0xff },
             { 0x46,0xff },
             { 0x47,0xff },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x00 },
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x4c,0x00 },
             { 0x4d, 0x00 },
             { 0x4e, 0x00 },
             { 0x4f,0x00 },
             { 0x50,0x00 },
             { 0x51,0x00 },
             { 0x52,0x00 },
             { 0x53,0x00 },
             { 0x54,0x00 },
             { 0x55,0x00 },
             { 0x56,0x00 },
             { 0x57,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x58,0x7f },
             { 0x59,0xff },
             { 0x5a, 0xff },
             { 0x5b,0xff },
             { 0x5c,0x00 },
             { 0x5d, 0x00 },
             { 0x5e,0x00 },
             { 0x5f,0x00 },
             { 0x60,0x00 },
             { 0x61,0x00 },
             { 0x62, 0x00},
             { 0x63,0x00 },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x00 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x17 },
             { 0x6c,0x7f },
             { 0x6d, 0xff },
             { 0x6e, 0xff },
             { 0x6f, 0xff },
             { 0x70,0x00 },
             { 0x71,0x00 },
             { 0x72,0x00 },
             { 0x73, 0x00},
             { 0x74,0x00 },
             { 0x75,0x00 },
             { 0x76,0x00 },
             { 0x77,0x00 },
             { 0x78,0x00 },
             { 0x79,0x00 },
             { 0x7a,0x00 },
             { 0x7B,0x00 },
             { 0x7c,0x00 },
             { 0x7d, 0x00 },
             { 0x7E,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x18 },
             { 0x08,0x08 },
             { 0x09,0x00 },
             { 0x0a,0x00 },
             { 0x0B,0x00 },
             { 0x0c,0x00 },
             { 0x0d,0x00 },
             { 0x0E,0x00 },
             { 0x0F,0x00 },
             { 0x10, 0x00 },
             { 0x11, 0x00 },
             { 0x12, 0x00 },
             { 0x13, 0x00 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x18 },
             { 0x58,0x7f },
             { 0x59,0xff },
             { 0x5a, 0xff },
             { 0x5b,0xff },
             { 0x5c,0x00 },
             { 0x5d, 0x00 },
             { 0x5e,0x00 },
             { 0x5f,0x00 },
             { 0x60,0x00 },
             { 0x61,0x00 },
             { 0x62, 0x00},
             { 0x63,0x00 },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x00 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x18 },
             { 0x6c,0x7f },
             { 0x6d, 0xff },
             { 0x6e, 0xff },
             { 0x6f, 0xff },
             { 0x70,0x00 },
             { 0x71,0x00 },
             { 0x72,0x00 },
             { 0x73, 0x00},
             { 0x74,0x00 },
             { 0x75,0x00 },
             { 0x76,0x00 },
             { 0x77,0x00 },
             { 0x78,0x00 },
             { 0x79,0x00 },
             { 0x7a,0x00 },
             { 0x7B,0x00 },
             { 0x7c,0x00 },
             { 0x7d, 0x00 },
             { 0x7E,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x08,0x7f },
             { 0x09,0xff },
             { 0x0a,0xff },
             { 0x0B,0xff },
             { 0x0c,0x00 },
             { 0x0d,0x00 },
             { 0x0E,0x00 },
             { 0x0F,0x00 },
             { 0x10, 0x00 },
             { 0x11, 0x00 },
             { 0x12, 0x00 },
             { 0x13, 0x00 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x1c,0x7f },
             { 0x1d, 0xff },
             { 0x1E,0xff },
             { 0x1f,0xff },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x00 },
             { 0x26,0x00 },
             { 0x27,0x00 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x44,0x7f },
             { 0x45,0xff },
             { 0x46,0xff },
             { 0x47,0xff },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x00 },
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x4c,0x00 },
             { 0x4d, 0x00 },
             { 0x4e, 0x00 },
             { 0x4f,0x00 },
             { 0x50,0x00 },
             { 0x51,0x00 },
             { 0x52,0x00 },
             { 0x53,0x00 },
             { 0x54,0x00 },
             { 0x55,0x00 },
             { 0x56,0x00 },
             { 0x57,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x58,0x7f },
             { 0x59,0xff },
             { 0x5a, 0xff },
             { 0x5b,0xff },
             { 0x5c,0x00 },
             { 0x5d, 0x00 },
             { 0x5e,0x00 },
             { 0x5f,0x00 },
             { 0x60,0x00 },
             { 0x61,0x00 },
             { 0x62, 0x00},
             { 0x63,0x00 },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x00 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x19 },
             { 0x6c,0x7f },
             { 0x6d, 0xff },
             { 0x6e, 0xff },
             { 0x6f, 0xff },
             { 0x70,0x00 },
             { 0x71,0x00 },
             { 0x72,0x00 },
             { 0x73, 0x00},
             { 0x74,0x00 },
             { 0x75,0x00 },
             { 0x76,0x00 },
             { 0x77,0x00 },
             { 0x78,0x00 },
             { 0x79,0x00 },
             { 0x7a,0x00 },
             { 0x7B,0x00 },
             { 0x7c,0x00 },
             { 0x7d, 0x00 },
             { 0x7E,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x08,0x7f },
             { 0x09,0xff },
             { 0x0a,0xff },
             { 0x0B,0xff },
             { 0x0c,0x00 },
             { 0x0d,0x00 },
             { 0x0E,0x00 },
             { 0x0F,0x00 },
             { 0x10, 0x00 },
             { 0x11, 0x00 },
             { 0x12, 0x00 },
             { 0x13, 0x00 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x1c,0x7f },
             { 0x1d, 0xff },
             { 0x1E,0xff },
             { 0x1f,0xff },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x00 },
             { 0x26,0x00 },
             { 0x27,0x00 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x30,0x7f },
             { 0x31,0xff },
             { 0x32,0xff },
             { 0x33,0xff },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x44,0x08 },
             { 0x45,0x00 },
             { 0x46,0x00 },
             { 0x47,0x00 },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x00 },
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x4c,0x00 },
             { 0x4d, 0x00 },
             { 0x4e, 0x00 },
             { 0x4f,0x00 },
             { 0x50,0x00 },
             { 0x51,0x00 },
             { 0x52,0x00 },
             { 0x53,0x00 },
             { 0x54,0x00 },
             { 0x55,0x00 },
             { 0x56,0x00 },
             { 0x57,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x58,0x00 },
             { 0x59,0xe2 },
             { 0x5a,0xc4 },
             { 0x5b,0x6b },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1a },
             { 0x6c,0x00 },
             { 0x6d, 0x06},
             { 0x6e, 0xd3},
             { 0x6f,0x72 },
             { 0x70,0x00 },
             { 0x71,0x02 },
             { 0x72,0xbb },
             { 0x73, 0x06},
             { 0x74,0x00 },
             { 0x75,0x03 },
             { 0x76,0x69 },
             { 0x77,0xc5 },
             { 0x78,0x00 },
             { 0x79,0x00 },
             { 0x7a,0x00 },
             { 0x7B,0x00 },
             { 0x7c,0x00 },
             { 0x7d, 0x00 },
             { 0x7E,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1b },
             { 0x08,0x00 },
             { 0x09,0x00 },
             { 0x0a,0x00 },
             { 0x0B,0x00 },
             { 0x0c,0xf9 },
             { 0x0d,0xda },
             { 0x0E,0xbc },
             { 0x0F,0x21 },
             { 0x10, 0xFC },
             { 0x11, 0x58},
             { 0x12, 0x8b },
             { 0x13,0x89 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1b },
             { 0x1c,0x00 },
             { 0x1d, 0x06},
             { 0x1E,0xd3 },
             { 0x1f,0x72 },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x02 },
             { 0x22,0xbb },
             { 0x23,0x06 },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x03 },
             { 0x26,0x69 },
             { 0x27,0xc5 },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x30,0x00 },
             { 0x31,0x00 },
             { 0x32,0x00 },
             { 0x33,0x00 },
             { 0x34,0xf9 },
             { 0x35,0xda },
             { 0x36,0xbc },
             { 0x37,0x21 },
             { 0x38,0xFC },
             { 0x39,0x58 },
             { 0x3a,0x8b },
             { 0x3b,0x89 },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x00 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1b },
             { 0x44,0x00 },
             { 0x45,0x06 },
             { 0x46,0xd3 },
             { 0x47,0x72 },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x02},
             { 0x4a,0xbb },
             { 0x4b,0x06 },
             { 0x4c,0x00 },
             { 0x4d,0x03 },
             { 0x4e, 0x69},
             { 0x4f,0xc5 },
             { 0x50,0x00 },
             { 0x51,0x00 },
             { 0x52,0x00 },
             { 0x53,0x00 },
             { 0x54,0x00 },
             { 0x55,0x00 },
             { 0x56,0x00 },
             { 0x57,0x00 },
             { 0x58,0x00 },
             { 0x59, 0x00 },
             { 0x5a, 0x00 },
             { 0x5b,0x00 },
             { 0x5c,0xf9 },
             { 0x5d, 0xda },
             { 0x5e,0xbc },
             { 0x5f,0x21 },
             { 0x60,0xFC },
             { 0x61,0x58 },
             { 0x62, 0x8b },
             { 0x63,0x89 },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x00 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2D,0x80 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x34, 0x40},
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x38,0x40 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x80 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x44,0x00 },
             { 0x45,0x00 },
             { 0x46,0x00 },
             { 0x47,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x00 },
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x5c,0x00 },
             { 0x5d, 0x80 },
             { 0x5e,0x00 },
             { 0x5f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x60,0x00 },
             { 0x61,0x00 },
             { 0x62, 0x00},
             { 0x63,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x64, 0x00 },
             { 0x65,0x00 },
             { 0x66,0x00 },
             { 0x67,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1d },
             { 0x68,0x00 },
             { 0x69,0x80 },
             { 0x6a,0x00 },
             { 0x6b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15,0x80 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x18,0x00 },
             { 0x19,0x00 },
             { 0x1a,0x00 },
             { 0x1b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x1c,0x00 },
             { 0x1d, 0x00 },
             { 0x1E,0x00 },
             { 0x1f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x20, 0x00 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x24,0x00 },
             { 0x25,0x80 },
             { 0x26,0x00 },
             { 0x27,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x28,0x00 },
             { 0x29,0x00 },
             { 0x2a, 0x00 },
             { 0x2b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2D,0x80 },
             { 0x2e, 0x00 },
             { 0x2F, 0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x30,0x00 },
             { 0x31,0x00 },
             { 0x32,0x00 },
             { 0x33,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x34,0x00 },
             { 0x35,0x00 },
             { 0x36,0x00 },
             { 0x37,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x38,0x00 },
             { 0x39,0x00 },
             { 0x3a,0x00 },
             { 0x3b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x3c,0x00 },
             { 0x3D,0x80 },
             { 0x3e, 0x00 },
             { 0x3f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x40, 0x00 },
             { 0x41,0x00 },
             { 0x42,0x00 },
             { 0x43,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x44,0x00 },
             { 0x45,0x80 },
             { 0x46,0x00 },
             { 0x47,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1E },
             { 0x48,0x00 },
             { 0x49, 0x80},
             { 0x4a,0x00 },
             { 0x4b,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15,0xce },
             { 0x16,0xc0 },
             { 0x17,0x8a },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x18,0x0a },
             { 0x19,0x0a },
             { 0x1a,0xae },
             { 0x1b,0xd2 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x1c,0x00 },
             { 0x1d, 0x03 },
             { 0x1E,0x69 },
             { 0x1f,0xd0 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x20,0x40 },
             { 0x21,0x00 },
             { 0x22,0x00 },
             { 0x23,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x28,0x75 },
             { 0x29,0xf5 },
             { 0x2a,0x51 },
             { 0x2b,0x2e },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x1f },
             { 0x2C,0x00 },
             { 0x2d,0x00 },
             { 0x2e, 0x57},
             { 0x2F, 0x62},

          //swap命令
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x8c },
             { 0x00,0x23 },
             { 0x14, 0x00 },
             { 0x15, 0x00 },
             { 0x16, 0x00 },
             { 0x17,0x01 },

          //注册调谐
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x07,0x00 },
             { 0x08,0x20 },
             { 0x55,0x07 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x3D,0x30 },
             { 0x3e, 0x30 },
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x00,0x01 },
             { 0x02,0x00 },

          //取消设备静音
             { 0x00,0x00 },
             { 0x7f,0x00 },
             { 0x03,0x00 },
             { 0x2a,0x11 },
          };

    我希望这能帮助您...

    感谢您的支持!

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    问题是否已解决? 如果问题仍然存在,请告知我们,如果您有任何其他问题,请创建新的帖子。 谢谢!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在使用新硬件进行测试已经有几天了。

    现在,DAC输出的设计与评估板的设计完全相同。 超过15kHz信号时,我仍没有清晰的信号。

    我还不太理解:如果我看一下评估板上的I2C初始化,命令之间会有几个停顿。 但是,这些暂停在我从PurePath控制台导出的数据流中不可见。 此外,数据表未提供有关此问题的任何信息。
    在初始化过程中,命令之间是否有任何暂停?

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    很抱歉耽误您的时间。 高于15kHz的噪声可能是由于工艺流程默认启用的3线I2S接口造成的。 我需要使用4线设置进行一些基准测试,以确认性能差异。  如果我可以确认这一点,我们可能能够跟踪配置的根本原因。

    对于I2C暂停,您可以按照下面的时序图进行操作。 暂停应在DSP脱离待机状态(写入0x02)后添加。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    您是否已经了解了有关4线配置的信息?

    在我看来,您可以使用评估板来完成此操作。

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    很抱歉,我还没有了解到这一点,我正在努力了解问题的清楚情况和正确的解决方案。 我会在取得具体结果后更新。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    您是否解决了问题? 我要结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时在论坛上创建一个新帖子。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我仍在等待解决方案,但由于此开发过程中存在的问题,我们已经使用旧音频放大器进行了另一种设计。
    此致,
    西蒙