This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:输入交流耦合电容器问题

Guru**** 2979330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713962/tpa3128d2-input-ac-coupled-capacitor-questions

部件号:TPA3128D2

德拉斯,   

我有一个关于输入交流耦合电容器尺寸的问题, 在数据表第23页,输入交流耦合电容器为1uF,  我知道输入交流耦合电容器与输入阻抗一起构成了高通滤波 器,而表2列出了建议 的每个增益步骤的交流耦合电容器。  我不知道如何获得  交流 耦合电容器的值。  

根据表2,有一位客户选择3.3uF以获得26dB增益,但他发现他需要 将其更改为 10uF 电容器以获得输出功率,因此您能否给我一些建议?

www.ti.com/.../tpa3128d2.pdf

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    3µ3是什么类型的“帽子”? 陶瓷? 施加直流电压时,陶瓷电容可以显示电容损失。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:
    在您的测量中,输入信号频率是多少? 非常低频组件会因HPF而丢失,这是合理的。 通常,我们使用1uF直流块帽来输入AMP。 顺便说一下,您使用的是单端还是单端输入模式? 请尽可能使用差分输入模式。
    此致,
    郑少文