This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:PCM格式

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713921/tlv320aic3262-pcm-format

部件号:TLV320AIC3262

TLV320AIC3262是否支持以下格式? 谢谢!

采样率:8kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我无法读取第二个表的字符,是否可以翻译该表? 从第一个表中,使用的PCM格式似乎很奇怪,因为它表明通过数据总线发送单声道信号(128/8=16)。 AIC3262的音频串行接口非常灵活,但我想了解有关您显示的格式的更多详细信息,以检查编解码器是否兼容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师