This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A更改USB描述符

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713538/pcm2912a-pcm2912a-change-usb-descriptor

部件号:PCM2912A

您好,

我在一台计算机上最多需要4个pcm2912A设备。 是否可以更改这些设备上的USB描述符,以便我们为它们提供唯一的名称来识别这些设备。 数据表说明这是可行的,但没有说明如何实现。

是否可以通过USB接口完成此操作? 我们自己能做到这一点吗? 如果不是,我应该联系谁,MOQ会改变这种情况?

此致,

Gert Oohhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gert,

    PCM2912A的描述符是固定的,用户无法修改。  更改描述符需要更改制造流程的掩码。 注意数据表中的注释来自几年前,当客户订购大量设备时,更改描述符是一个选项。 不幸的是,我们不再提供这种选择。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师