This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2702:带麦克风的基本IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712867/pcm2702-basic-ic-with-microphone

部件号:PCM2702

主席先生,

 建议的IC (PCM2912A)成本很高。是否有其他价格更低,规格相同的IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali,

    遗憾的是,我们没有其他具有与PCM2912A相同功能且价格更低的设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    如果支持的采样率高达24kHz,我们也可以
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali,

    所有或USB音频编解码器和DAC支持高达48kHz。 如上所述,我们没有一款设备具有与PCM2912A相同的功能且价格更低。 我们还有其他PCM USB音频编解码器,它们的成本较低,但与PCM2912A略有不同。 这些部件支持两个线路输入信号,不支持与麦克风直接连接,因此应使用预放大级(这会增加成本)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师