This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168a输入通道,用于双模式配置(96KHz)

Guru**** 2648415 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713587/pcm3168a-pcm3168a-input-channels-to-use-for-dual-mode-configuration-96khz

部件号:PCM3168A

您好,TI

我们正在实施总共6个信道,采样频率(FS)为96kHz。 TI建议我们通过使用2 PCM3168A在PCM模式下使用PCM3168A。 此器件具有8个DAC通道和6个ADC通道。 我已查看表11和图52以了解我们所需的模式,但图52仅分布于8个通道,如下面给出的快照所示。  

我很困惑如何在两个PCM3168A芯片上分配信道,因为图52 (红色标记)在信道1至8之间分配,我认为这意味着DAC,但当谈到ADC时,它们将如何分配?  

请告诉我下面给出的配置是正确的? 此外,如果选项2正确,则说明如何映射这些信道,因为图52考虑的是8个信道,仅适用于DAC,而不适用于ADC。

选项1=> Ch1/CH4Ch2/Ch5Ch3/Ch6 (Ch1,2,3来自PCM3168A Chip1,CH4,5,6来自PCM3168A Chip2)

或  

选项2=> Ch1/Ch5Ch2/Ch6Ch3/?    (CH1,2,3将来自PCM3168A Chip1,CH5,6将来自PCM3168A Chip2)

此致,

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    我需要做一个更正,在我之前分享的图表上,我犯了一个错误,使用了两个PCM3168,其中六个ADC只需要一个,正确的图表应该如下所示。 我把PCM168A与支持多设备TDM操作的不同部件混淆了。 PCM3168A支持TDM,但每个总线只有一个设备。  

    关于您的问题,输出通道的容纳方式如下:

    • DOUT1: CH1,CH2,CH3,CH4
    • DOUT2:Ch5,Ch6。

    很抱歉混淆了。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    感谢您的澄清。 这意味着我们可以通过单芯片的双模式Dout1和Dout2使用96KHz采样。
    我正在制作示意图,并将与您分享以查看最终表格。


    谢谢!

    Muhammad Awais