This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:PurePath控制台具有集成功能

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721683/tas5782m-purepath-console-features-integration

部件号:TAS5782M

您好,

我期待着创建一个智能放大器设备,它将根据上传的用户EQ文件设置生成双四倍系数。 我们在PPC控制台Smart-amp部分中发现了类似的功能。  

TI是否提供任何类型的支持来将PPC的这类功能集成到最终用户?  

谢谢

此致,

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    您现在对哪些均衡器滤波器感兴趣? 我可以提供一些有关如何生成BQ系数的详细信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,
    我有兴趣提供最终用户选项来校准他们的扬声器。

    我拥有的原型设备具有连接功能,可存储用户在RoomEQ向导中生成的EQ形状。

    板载微处理器必须将生成的均衡器形状重新计算为双四倍系数。 类似的过程在sla751 2.3 一节中描述。

    桌面应用程序可以生成I2C代码以用于双格式,然后将它们存储到我的原型配置内存中,这也是一个可行的选项。

    PPC3 smart-amp EQ Shaping中也有类似的部分,我想为最终用户应用程序提供一个类似的部分。

    蒂姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了更好地回答您的问题,我有兴趣申请创建以下筛选器函数并将其输入TAS5782 Biquads (不使用评估板和PPC3):
    -一阶带通滤波器(变量:切断频率(-3dB),低/高通类型,增益(+-dB));
    二级带通滤波器(变量:切断频率(无心定能),低/高通类型,增益(+-dB));
    -更陡峭(最多第8阶),甚至是砖墙带通滤波器(如果可能,具有现有的双四核处理能力;变量:切断频率,顺序,滤波器类型(Butterworth,Linkwitz-Riley, Sallen-Key,砖墙),低/高通类型,订单类型,增益(+-dB)
    一级货架滤波器(变量:中心频率,低/高通类型,增益(+-dB));
    二级货架滤波器(变量:中心频率,低/高通类型,Q,增益(+-dB));
    -参数均衡器滤波器(变量:Q,中心频率,升压/剪切类型,增益(+-dB))。
    相位(变量:正常/倒置);
    延迟(变量:数值范围,单位为微秒或纳秒);
    -总频谱平衡微调(变量:开始频率,结束频率,每个结束频率相对于中心频率1kHz (+-dB)的偏移。

    范围的最高频率必须自动定义为所选时钟频率(48kHz/96kHz)的一半。

    当参数更改时,必须显示单个筛选器的结果曲线以及不同颜色的叠加筛选器输出曲线。

    如果采用REW或其他房间响应测量程序输出来自动从双基准面生成补偿曲线(如PPC3中所示),可能会很好(目前在PPC3和评估板中工作不太顺利),但我想从设计开始时就简单一些。 只需根据叠加的过滤器输出曲线显示导入的测量输出曲线,就足以开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    我与我们的软件团队和固件团队进行了讨论。 其实,解释所有的细节都有点复杂。
    我们计划在应用程序报告中列出详细信息。

    现在,请允许我关闭此线程,并在应用程序报告就绪时提供更新。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  

    期待很快收到您的回复!  

    此致,

    蒂姆