This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31XXSW-Linux:播放音频时产生噪音

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706964/tlv320aic31xxsw-linux-noise-generated-while-playing-audio

部件号:TLV320AIC31XXSW-Linux
主题:TLV320AIC3100中讨论的其它部件

我已将TLV320AIC3100音频编解码器与imx6s处理器集成在一起。

当我使用“aplay”实用程序播放音频文件时,我在完成音频后听到一些噪音,即使我设置了音频音量0 % ,也听到相同的噪音。 因此,我无法在Drvier级别或.dts配置文件或硬件中找到问题。

请在.dts文件中查看以下行是否为wrritten。

声音{
兼容="FSL,IMX-AUDIo-tlv320aic31xx";
型号="IMX-maxt-TLV320AIC3100";
SSI-controller =<&SSI1>;
audio-codec =<&codec>;
音频路由=
"MIC1LP","MICBIAS",
"MIC1LM","MICBIAS",
"MIC1RP","MICBIAS",
"扬声器","SPK";
MUX-int-port =<1>;
MUX-ext-port =<4>;
};


编解码器:TLV320AIC3100@18 {
兼容="ti,TLV320AIC3100);
REG =<0x18>;
GPIO重置=<&GPIO2 31 GPIO主动_高>;
ai31xx-micbias vg =<1>;
时钟=<&CLKS 200>;
};

如果.dts文件中缺少任何配置,请给出您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    我们无法支持驱动程序问题。 我可以帮助您进行设备配置,但驱动程序是很久以前编写的,并且已经好几年没有更新了。

    我们目前正在努力更新它们,将来可能会为驱动程序提供一些支持,但目前我们无法提供。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    感谢您的快速响应!

    是的,我同意您的观点,即驱动程序代码到现在还没有更新,因此驱动程序级别没有问题。

    但是,我的设备中缺少什么配置?

    请与我分享您的建议,以便我的工作取得进展。

    谢谢!

    Pratik Gajera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik,

    请向我提供注册配置。  

    您是作为音频主控设备还是从设备运行设备?  您是否正在使用PLL?  您的时钟频率,文字长度等...

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    我是通过I2C与imx6s连接的音频从属设备(TLV320AIC3100),而设备从属地址是0x18。

    不,我不是使用PLL。

    我正在使用与音频编解码器相关的以下配置。

    音频数据字长度:16位
    音频数据格式:MSB优先,两次组合
    时钟频率:100 kHz

    请查找包含音频相关寄存器配置的随附文档details.e2e.ti.com/.../4075.Tlv320aic3100_5F00_register_5F00_configurations.txt</s>3100

    在这里,如果我没有收到任何信息,请联系我。

    谢谢!

    Pratik Gajera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    因为我对音频配置寄存器不是很了解,所以我需要进一步了解。

    这个问题对我来说非常重要。 请帮助我!

    谢谢!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    请帮助我解决上述问题。

    谢谢!

    Pratik