This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:什么是"扬声器放大器增益"?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710428/tas5751m-what-is-speaker-amplifier-gain

部件号:TAS5751M
主题中讨论的其他部件: TAS5756M

在数据表中找不到TAS5751的“扬声器放大器增益”值。

什么是"扬声器放大器增益"?

例如,在TAS5756中,其值为20dB或26dB,如下图所示。 (取决于SPK_Gain / FREQ引脚设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此扬声器放大器增益是否取决于电源(PVDD)?

    现在,电源(PVDD)为18.5V。

    此致,

    Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hattori,您好!
    TAS5751M没有此参数,因为它是开环设备,而TAS5756M是闭环设备。 您可以调整容积寄存器0x07中的增益。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shawn Zheng:

    感谢您的回复。

    我理解这个。

    此致,

    Hattori