This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863退出睡眠模式

Guru**** 2530400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722532/pcm1863-pcm1863-exit-sleep-mode

部件号:PCM1863

嗨,

再次提出关于PCM1863的问题。 ´s IC获得正确的时钟(2048MHz;在本应用中为3,3Vpp),并在其输入通道之一上有信号时,它应该自动退出休眠模式并启动I2S通信。 我对吗?

感谢您的帮助!

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    PCM1863可以通过提供有效时钟或配置寄存器PWRDN_CTRL (Page.0 0x70)退出休眠模式,信号检测本身不会自动将设备配置为退出休眠模式。

    如果配置了通电,并且部件在睡眠模式下检测到活动信号, 则会触发中断以通知主机应提供时钟,或者应将PWRDN_CTRL寄存器更改为退出睡眠模式。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 现在的问题是:控制器的反应如何? 当提供时钟和电源电压时,不应启动I2S通信? 或者如何确定控制器正在执行某项操作?

    此致! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    一旦为设备提供了电源电压,控制器应开始发送I²S Ω 时钟。 一旦PCM1863获得有效的电源和时钟,它应开始正常操作(进入活动模式)。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我再次需要你的帮助。 ´s,我以多种方式配置了芯片,但它没有进入活动模式。
    电源电压均为3,3V,参考电压为Vdd/2。 我´s了芯片,以确保其不会损坏。 我把周围的所有布线都拿走了。 我将 µC cmos-refclock更改为外部函数发生器。 我用不同的时钟(1MHz ... 3MHz-->至少在2048MHz下工作),但当我查看时钟检测逻辑(数据表中的表15)时,设备始终处于时钟错误状态(SCK =低,Bck =低,LRCK =高)
    我n´t再也不知道该怎么做了。

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    PCM1863将在提供正确的电源并提供有效的I²S时钟后进入活动模式。 当PCM1863在系统上是I²S Slave时,这是有效的,但如果您希望PCM1863成为主,则需要对寄存器进行一些更改并为此配置部件。 我可以提供帮助,但首先需要了解您的系统的I²S架构和首选SCK。

    您提到您为设备提供了不同的时钟,您能否进一步描述为每个I²S时钟信号提供的时钟频率? 从时钟错误检测来看,LRCK似乎存在问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,现在我们来谈谈这个问题。 当您谈到有效时钟时,我有一个错误的理解。 PCM应在主模式下工作。 一开始我就开始研究I2C通信。 在n´t过程中,我认识到ACK´s可能看起来不像应该的那样。 n´t,我想知道PCM的硬件设置是否错误,或者是否有我不明白的事情。

    好的,让我们´s方向:在I2S主模式下配置PCM。

    I2S的详细信息:所需采样率为48kHz,音频协议模式应为I2S左对齐。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    感谢您的反馈。 PCM1863可以在主模式下使用 自动时钟检测功能进行配置。 此选项是在主模式下配置设备的最简单方法。 为此,您需要为设备提供主时钟(SCKI),频率为256×FS,对于48kHz采样率,频率为12.288MHz。 提供时钟后,唯一需要的配置是通过将第0页的第4位:将32注册为'1'来将PCM1863设置为主。

    如果您无法为设备提供12.288MHz时钟,并且只有较低的可用频率时钟, 则需要手动配置内部PLL和分隔器以提高内部时钟的频率。 例如,要使用2.048MHz SCKI将器件配置为主模式下的48kHz采样率,可以使用以下代码。

    #选择第0页
    W 94 00 00 00

    #主模式,PLL作为源
    W 94 20 3E

    #系统时钟分频器
    W 94 21 07.
    W 94 22 07
    W 94 23 0F

    #音频时钟分频器
    W 94 25 07
    W 94 26 07
    W 94 27 1f.

    #PLL参数
    W 94 29 00
    W 94 2A 00
    W 94 2B 30.
    W 94 2C 00
    W 94 2D 00

    #PLL配置和启用
    W 94 28 01.

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!

    PCM现在在从属模式下工作正常,我的DMA寄存器中有很多数据! :)
    最后,PCM只能作为高分辨率ADC工作,但我们在计算整数值的电压时遇到一些困难。 当我将n´t表的线性系数与PCM提供的值进行比较时,我无法找到线性。
    最后一次能帮我吗?!

    此致