This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:我在网站上共享了部件规格,这是否属于版权侵犯?

Guru**** 2932600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709034/lm4871-i-have-shared-the-part-specification-in-my-website-is-this-a-copyright-violation

部件号:LM4871

尊敬的女士:

我真的很喜欢TI生产的器件,我一直在我的网站上分享这些器件,向我的访问者介绍这些出色器件的技术方面。

然而,我突然看到我的站点排名大幅下降,有人告诉我,这是因为我侵犯了TI的版权。

虽然我一直都要在相关文章和图片下添加信用信息,但我现在很紧张,想知道这是否违反版权,我应该从我的网站上删除5或6篇文章吗?

下面是一篇示例文章:

www.homemade-circuits.com/.../

他们是否有办法获得TI的许可,以便我可以继续在我的网站上分享TI制造的令人惊叹的产品?

请帮助我了解这个问题?

非常感谢您的参与,

此致

Swagatam

homemade-circuits.com

PS:我尝试通过电子邮件表单联系,但在第二个年龄时,它仍然没有反应,因此我没有找到其他选择,只能通过此支持论坛联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Swagatam,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    收到反馈后,我将与沟通团队一起进行审核,以便回复给您。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我期待您的回复。

    此致

    Swagatam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swagatam,

    沟通团队已通知我其反馈。
    TI通常允许记者使用信用额度重新利用我们的图像。 在博客中的使用与此类似,并且您已将图像归TI所有,因此我们可以轻松地提供许可。
    TI网站上的本页版权涵盖学生,教师和非营利组织使用TI版权作品和他人联系信息的一般许可。 本网站涵盖使用规则,可接受和不可接受的内容。 在后一种情况下,TI可能会要求不使用材料或从帖子或站点中删除材料。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清,

    我很荣幸能够按照上述条款和条件获得将内容保留在我的网站上的许可。

    非常感谢!

    非常感谢

    此致,

    Swagatam