This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5825M:Linux驱动程序

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722027/linux-tas5825m-linux-drivers

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件:TAS5805M

工具/软件:Linux

您好,

我们是否有适用于TAS5825的Linux驱动程序?

谢谢!

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sal,

    我已经为TAS5805M创建了Linux驱动程序。  它可以重新用于TAS5825M,并且由于TAS5805M和TAS5825M在Book 0上共享非常相似的寄存器地图,因此预计将进行少量修改。

    请参阅下面的zip文件和一些幻灯片。 请注意,客户需要在TAS5825M插件中生成头文件。

    e2e.ti.com/.../How-to-Generate-a-Header-File-fro-TAS5805M-in-PPC3.pdf

    e2e.ti.com/.../Linux-Driver-for-TAS5805M.zip

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    >>它可重复用于TAS5825M,由于TAS5805M和TAS5825M在Book 0上共享非常相似的寄存器地图,因此预计将进行少量修改。
    TAS5825M需要进行哪些修改?

    此致
    Cijoy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我在该主题中发布的代码。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    感谢您提供信息。 我现在让TAS5825M工作。

    再问一个问题。

    我有4个TAS5825M我需要在驱动程序初始化过程中使用特定值配置其中的2个,而使用不同的值配置另外两个。
    如何在驱动程序中执行此操作?

    此致
    Cijoy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cijoy,

    我现在能想到的最简单的方法是为这4个TAS5825M设备中的每一个单独创建一个驱动程序,因为这4个设备具有4个不同的i2c地址。 这样,每个驱动程序/设备都可以使用不同的配置。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您提供信息。

    此致

    Cijoy