This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717在12V和20V PVDD的4欧姆负载下的效率问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713241/tas5717-question-of-tas5717-efficiency-with-4ohm-load-with-12v-and-20v-pvdd

部件号:TAS5717

您好,先生:

请根据客户的要求提供TAS5717的官方效率数据(4欧姆负载和12V,20V PVDD)吗? 我们只在数据表上看到了8欧姆的效率图表。

我们假设4欧姆的效率可能低于8欧姆。 我能说TAS5717的效率将接近80 % (具有3W,4ohm负载)和85 (具有3W,4ohm负载)吗?



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年27月07日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    让我来看看这一点,然后再与您谈谈。

    此致,

    -Adam