This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:对蓄电池和接地保护短路

Guru**** 2440730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712286/tas2505-short-to-battery-and-gnd-protection

部件号:TAS2505

大家好,

我的一位客户要求

1)    模拟输入至放大器(麦克风),以馈送至放大器。

2)    微控制器的数字音频需要转换为模拟,放大和驱动扬声器

3)    放大器预计为2W,&在4.5V电源范围内工作

4)    模拟音频输入(麦克风)和输出(扬声器)将通过连接器。 需要保护所有通过连接器的信号,以防止蓄电池对地短路或对地短路。

 TAS2505似乎没有这些保护功能。

我们还可以单独拆分编解码器IC和放大器。

 

请在本次竞赛中建议合适的部件或保护措施

此致,

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    TAS2505的扬声器输出具有短路保护,包括端子之间,电源和接地之间的短路。 发生短路后,必须禁用/启用扬声器驱动程序才能恢复操作。

    关于模拟输入,我希望偶尔短路不会有问题,虽然输入信号可能会受到影响。 如果需要了解模拟输入在短路时的行为,我可以尝试运行一些测试。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    客户想要在这些针脚上对蓄电池短路和接地保护。 我认为"电源短路"仅指IC的Vdd,而不是电池。 如果我错了,请纠正我。

    此致,
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen,

    如果"电池"的电压高于TAS2505的电源电压,则可能会损坏设备。 这超出了绝对最大规格。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    根据前面提到的规格,考虑到电池为12V (汽车应用),TI的最佳解决方案是什么?

    此致,

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen,

    这将通过电子邮件脱机处理 我现在关闭此线程。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器