This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:开机时产品过热

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2, TPA3118D2, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722820/tpa3123d2-part-overheats-at-power-on

部件号:TPA3123D2
主题中讨论的其他部件: TPA3118D2TLV431

您好,

我们正在使用TPA3123D2芯片进行当前设计,我们将TPA3123D2评估模型作为设计参考。

我知道为什么在每个输出和输出电源到AGND之间使用4.7K欧姆电阻。

我们了解这两个电阻器作为放大器的最小负载工作吗? 正确吗?

注意:我们面临的放大器加热问题持续时间非常短,因为我们在两个通道上漏掉了4.7Kohm,修复了这两个电阻后,我们减少了加热问题。

此致,

Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Namith:
    4.7kOhm电阻器是单端输出电容器的放电电阻器,不同的值意味着大输出电容器的放电时间不同。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在主板的电源重置过程中,我们面临芯片的加热问题。

    在正常操作中,它工作正常,但一旦重新启动 电源,它会占用更多的电流,芯片会产生更多的热量。您是否可以建议我们解决此问题。

    注:我们不使用470uF进行PVCCL去耦,我们使用6800uF进行PVCCL的电涌保护。

    此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Namith:
    请告诉我切换SD时问题是否仍然存在? 或者仅在回收电源时?
    请向我们展示您的SCH,这将有助于我们的调试工作。
    您是否尝试使用470uF盖而不是6800uF以在基板上进行VCC去耦合? 问题是否仍然存在?
    顺便说一下,此产品相当旧,设计支持可能有限。 请参阅可用于替代TPA3123D2的TPA3118D2。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附使用TPA3123D2的放大器设计示意图。请查看示意图并提供反馈。

    此致,

    Namithe2e.ti.com/.../TPA3123D2-Amplifier-design-for-TI-REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Namith:
    您测试了多少块主板? 是所有主板还是某些主板都出现问题? 百分比是多少?
    如果您在输出中填充R256和R257,该怎么办? 它是否有帮助? 正如我前面提到的,必须将两个电阻器作为单端输出电容器的放气电阻器进行填充。 此外,在通电过程中,VCC上的大容量盖也需要充电。 如果使用较低的一个,该怎么办?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    • 到目前为止,我们已经测试了将近4块组装板,所有板都存在相同的加热问题。
    • R256和R257保留和测试的问题仍然相同。

      我们的客户测试了相同的放大器输出和POE输出24V。 他们看到了以下的结果。

      储液罐存储

      这显示了电源和放大器之间180uH和1万uF滤波器(能量存储)的效果。

      黄色迹线是输出电压(粉色噪声)绿色迹线是电流。

      第一张图片不带筛选器,第二张图片带有筛选器。

      毫不奇怪,可以看到更高频率> 100Hz峰值会降低。

      在实践中,这对PoE馈电器切断的点没有什么影响,但由于PoE电源本身的电流限制,24V电压的骤降有所减少。

      由于这个原因,我们在去耦侧拆除了两个470uF电容器,因为大储液罐盖6800uF上已经有电容器可用。

      我在TI论坛上看到过其他人面临的相同的加热问题,但解决此问题没有结论,请给我们解决此问题的任何建议。

      此致,

      Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith:
    请问热量来自哪里? 来自AMP,电感器或其他组件? 我们知道有些客户以前遇到过类似的发热问题,根本原因是主板上的盖故障。 请帮助检查主板上的组件故障/错误组装。
    我看到SCH中有一个去弹电路。 要排除此处可能出现的问题,请卸下电阻器R237和R238,看看是否有任何改进?
    输出滤波器中电感器的额定电流是多少? 确保它们高于通过电流的最大值,并且保留了足够的利润。
    还请绕过电源和输出上的感应电阻,以排除 此处导致的任何电位问题。
    我们知道在TPA3123D2上有SDZ操作的应用限制,请确保遵循。

    e2e.ti.com/.../Hold-time-on-SDZ-TPA312xD2.doc
    此致,
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    根据您的建议,我们已拆除R237以隔离脱电电路,我们发现没有加热问题。

    请为我们提供任何解决方案,因为我们希望为应用程序提供deop电路。现在,我们将在电源开/关期间听到deop声音。

    此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Namith:
    我们无法使用TPA3123D2 EVM复制此问题。 请尝试使用EVM的相同设置,看看问题是否仍然存在? 让我们先使用一个电源设备。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于Depop电路,存在TLV431电脑控制器的分压器网络,请问24V电源的值是什么?

    对于所用的TLV431,需要1.24 参考电压,但根据分压器,我们将其分为2.5V参考电压。因为我已经谈到过这个问题,它是否会影响加热问题。

    如果我们隔离脱压回路,则会产生加热。

    您能否解释一下部门电路的工作情况以及分压器电路

    此致,
    Namith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Namith:
    错误的参考电压可能会导致一些不可预期的问题。 如果VCC非常高,电阻器R239的功耗可能非常高。 DEOP是可选的,只要不存在杂音问题,实际上就不需要。 请在EVM用户指南的第4页上找到有关此电路工作原理的说明: www.ti.com/.../slou208.pdf
    此致,
    郑少文