This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:降低卡嗒声/杂音

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712670/lm4766-click-pop-noise-reduction

部件号:LM4766
主题中讨论的其他部件:TPA3126D2

尊敬的专家:

我的客户正在测试LM4766T,有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

打开或关闭电源时会发出咔嗒/砰声。

它与放大器静音的开/关无关。

在图6点击量和持久性有机污染物的数据表第16页中,说明可以通过调整RBI加以改进。

您能否告诉我具体的调整方法以及每个允许电阻的范围?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

电源投入时とOFF时にアンプAのミュートの可否に関系なく
クリック Ω/ポップ音が発生しています。Ω
R22,26,27の调整にて改善できる旨がデータシートにp16にありますが
具体的な调整方法と许容される各抵抗値の目安をお教えいただけるでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,
    在单电源模式下,开机和关机期间发出的杂音是一个问题。 请尽可能使用数据表中图6所示的推荐电路,以尽量减少杂音。 输入/输出耦合盖和负反馈使电路变得复杂。 您可以尝试稍微调整RBI,看看是否有任何改进。
    遗憾的是,由于没有用于测试的评估板,并且文档减少,因此此设备的可用支持非常有限。 请参阅我们全新的D类产品TPA3126D2,它具有更好的性能和效率。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我不知道您没有EVM,也不能确认RBI的值。

    我会将这种情况告诉客户,让他查看一下。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一