工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用c5545增强器组件,它在板上安装了aic3206。我正在运行环回测试。通过使用辅助电缆将电话/笔记本电脑耳机输出连接到增强器组件的线路输入插孔。
1)我听到音乐时听到功率/电压嗡嗡声。这是否有点常见模式设置不匹配?
2)与问题1无关)。一般来说,如果我有机会增加DAC音量或ADC音量,您会建议为低噪声应用需求增加这种音量。 我知道当我们大幅度增加音量时,DAC会产生噪音。ADC音量如何? 我还在运行DSP滤波器,在500Hz后切断BoosterPack上的应用的频率。因此,即使ADC产生噪声,它也会在数字滤波过程中被清理。所以,我是否可以假定增加ADC音量比DAC音量更好?