This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:效率

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719568/tas5805mevm-efficiency

部件号:TAS5805MEVM

你(们)好

我不明白为什么在BD模式下EVM的效率高于1spw模式。

谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,

    根据在MTS板(而不是EVM板作为外部组件的额外功耗)中收集的数据,在同一配置上,1SPM的效率高于我们的1SPW模式。

    因此,您能否与我分享更多详细信息?

    • 硬件设置
      • 测试板?
      • 负载=?欧姆
      • 测量通过PVDD和负载的电流的方法。
    • 设备设置
    • FSW=?
    • BTL或PBTL?
    • 您如何计算效率?

    此致,

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好

    负载= 8Ω Ω
    FSW=786kHz
    输出功率由AP测量
    输入电流由万用表测量

    非常感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ella,

    我将关闭此线程。 任何其他问题都将在离线状态下进行沟通。

    此致,
    Alix Wan。