This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M EVM GDE问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720392/tas5755m-evm-gde-issue

主题中讨论的其他部件:TAS5755MEVM

谢谢,现在环境工作正常。

现在,我有下一个问题。

我正在尝试使用GDE编程TAS5755MEVM,但我无法打开“组件窗口”

也许可以使用PPC3编程此EVAL? (如果是,请打开插件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    您能澄清一下"部件窗口"吗? 请发送屏幕截图或其他内容。

    此致,

    -Adam


    如果您的问题得到了回答,请单击"这解决了我的问题"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    请查看屏幕截图。

    选项"组件窗口"处于活动状态,但单击后,我仍然没有合适的窗口。

    也许在这种芯片的情况下,不可能改变结构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    “组件”窗口是具有网格图案的主显示,其中显示所有组件及其之间的连接。

    您正在尝试完成什么,也许我可以帮助您调试。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,抱歉耽误您的时间(长假)。
    通常,我尝试改变"砖块"的结构(如Sigma Studio,模拟设备)
    有可能吗? 我可以删除电线,建立新的连接,但我不能放置新的砖块,也不能移动现有的砖块。
    请参阅GDE帮助:"Floating and Docking Windows"(浮动和停靠窗口)。
    我可以在屏幕截图窗口中看到"组件",包括以下元素:muxes,筛选器等

    此致,

    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    “组件”窗口代表实际设备结构。 您无法重新排列块,因为它们实际上是IC的一部分。 这不能像FPGA或类似产品一样进行重新配置。

    此致,

    -Adam