This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255的THD曲线与实际功放数据表不同。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723245/tpa3255-thd-curve-of-tpa3255-is-different-from-actual-datasheets

部件号:TPA3255

你好。

TI团队。

我的客户正在查看TPA3255EVM。 TPA3255的THD规范与实际和数据表不同。

测量条件。

设备:AP515,AP525 / AUX0025
PVDD:51V

负载:8欧姆

数字滤波器:20Hz Butterworth HPF,80kHz Butterworth LPF,重量


1.模拟输入:0.24V
输出:2.8V (1W)

THD:0.03 %

2.模拟输入:1.2V
输出:14.356V (25W)
THD:0.29 %


3.模拟输入:2V
输出:24V (100W)
THD:0.3 %

实际测量THD曲线(25W,8欧姆)

请求点。

1.您是否有TPA3255EVM测试数据? 如果您有,请发送给我。

2.让我了解TPA3255数据表THD曲线的测量条件。 (液相色谱过滤器的值和零件号,测试设备型号等)

3. 为什么TPA3255的THD规范与实际和数据表不同?  我们犯了什么错?

谢谢,此致

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Downey,

    1. EVM测试数据严格复制数据表编号。

    2.测试条件始终显示在数据表图的顶部。 在大多数测试中,10 uH电感器和1 UF电容器与20 kHz AES17滤波器一起使用进行测试。 这是在AP2722上完成的。

    3. EVM上有一些可用的配置选项,具体取决于您是执行SE,BTL还是PBTL输出。 您是否已使用EVM用户指南检查EVM配置了您所使用的正确输入和输出配置?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Downey,

    图中显示EVM正下方的金属外壳具有电气触点。 我将间距螺栓与此金属外壳隔离。

    您的散热器温度如何? 冷却散热器是否可以改善THD数据?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    EVM的THD性能 在任何位置都是相同的。由于测试时间短,散热器温度非常低。

    我不n`t为什么THD的性能很低。

    EVM是BTL模式。 (2通道立体声)

    唐尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Downey,

    您是否对AP进行了回路,以确保它可以顺利通过AUX滤波器? 然后,我将查看FFT/SNR测量值以查看噪声基底。 噪声基准应在EVM上具有约85 uVrms的权重。 如果这些看起来正常,我将查看AP的输出配置以及EVM输入的跳线设置。

    如果您使用的是J10和J12输入,则需要使用J4和J19上的“比较”设置。 您是将RCA输入用于EVM还是J10和J12差动输入?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Downey,

    由于对此线程没有任何响应,我假定您已解决了问题,我将关闭该线程。

    Justin