This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:15pF内部电容器

Guru**** 2640005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722689/lm4890-15pf-internal-capacitor

部件号:LM4890

大家好,

LM4890数据表的图7显示了顶部放大器负输入和输出之间的15pF内部电容器。 设备中是否存在此问题? 我没有在数据表上找到任何提及它的信息,此电容器也没有在其他配置图像上重复。  

谢谢!
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexandre:

    这似乎可能是打字错误。 我将对此进行研究,并将在本周结束时提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexandre:

    我研究过这是一个打字错误。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认Jose。

    谢谢!
    Alex