This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:PDN时的功耗

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712258/tas5755m-power-consumption-at-pdn

部件号:TAS5755M
主题中讨论的其他部件:TAS5711

你(们)好

问题1: PDN低电平时的功耗如何激活(复位高电平已停用)? 不显示数据表。  

问题2:通过设置寄存器0x05输入shutdown时是否相同?  

问题3:对于TAS5780,,当我设置断电模式并退出断电模式时。 音频是否像TAS5711一样立即回放(无需设置其它寄存器)? 在断电模式下保留DSP寄存器。  

Q4:如果PDN时TAS5711的功耗为x mA,为什么会比TAS5780 (x uA)。大

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    您是否询问DVDD? AVDD? PVDD? 所有这些组合在一起? 这也取决于您的输出负载,输出配置(BT/PBTL/SE),PVDD电压电平等

    请告诉我更多信息。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    感谢您的回复。 我认为最好是单独获得DVDD/AVDD/PVDD,也可以 像数据表一样呈现(IDD + PVDD noload)。 我只想知道数据表中缺少的PDN模式的粗略消耗,是xx mA还是xx uA? 如果是xx mA,为什么它与x uA时的TAS5780有如此不同?

    此外,我认为“输出配置(BT/PBTL/SE),PVDD电压电平”对功耗和不同的工作模式(复位PDN静音工作)没有显著影响

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    很遗憾,我无法测量DVDD或AVDD,我无法在这里的主板上将它们分开。 我测量了PVDD,当PDN较低时,我测量了3-4mA。 另外,当通过寄存器0x05使用所有通道关闭时,我得到相同的3-4mA。

    音频将从关闭状态恢复,与TAS5711相同。

    TAS5780是具有不同设计和模式的不同IC。 它只是一种不同的设计,因此消耗是不同的。

    此致,

    -Adam