This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:原理图回顾

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718964/tlv320adc3101-schematic-review

部件号:TLV320ADC3101

TI团队成员您好:

我们有一个MP项目使用TLV320ADC3101,在FCT测试期间,我们发现了一些无输入时的异常频率输出,我们只从PC上插入一根AUX电缆。

请帮助检查  原理图中的电源和输入部件是否正常?

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3101-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了您的示意图,一切似乎都井然有序。  电源连接正确,伪差分输入正常。 您能否提供有关异常频率的更多信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego:

    客户表示这是批量生产测试,他们将辅助电缆(从PC)连接到此ADC,数字输出连接到PC, 然后测试结果将显示'50Hz',这是他们想要的结果。但一些PCB将显示1500HZ~5000Hz,他们认为存在问题,他们进行了ABA测试并确认ADC为'abnormal',请求FA。
    客户表示完全没有输入信号,当他们将输入短接至GND时,在良好和缺陷的PCB上,测试结果将介于1500HZ到5000Hz之间。

    您是否有任何解决此问题的建议?
    CQE认为是应用程序问题。

    如果客户侧的测试错误,请告知客户。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈。 从我的角度来看,原理图是正确的,但我看不到的是输入阶段,您能分享吗? 问题是否存在于单个装置中?

    关于客户测试,他们是否将输入引脚短路到GND?如果是,建议不要使用,因为输入引脚具有共模电压,正确的测试方法是将去耦合盖之前的输入连接到GND (类似于接地辅助电缆)。 您I²S客户是否已使用不同的I ² C接收器查看ADC性能?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Boston-MCU-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego:

    附加示意图供您参考,I2S输出连接到MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的示意图。 我所指的更多是模拟输入级,因此我们可以验证从源到ADC输入的连接是否一切正常。 从最新的示意图来看,似乎可以将ADC与处理器隔离,并将ADC3101连接到不同的I²S Ω 总线,这将有助于确保问题与处理器无关。 您可以尝试一下吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego:

    实际上,客户不确定配置是否正确。 请帮助检查。
    Honortone使用此P/N已有很长时间,他们发现它有杂音,并于2016年发送给FA,结果显示此IC有短暂故障。因此,他们添加了测试来筛选此类故障。

    但他们无法确认此测试的配置是否完全正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sound-bar-frequency-test-setup.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego:

    万用表无法检测到这种故障。 请注意,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以查看ADC的配置,请共享寄存器设置并提供系统中使用的时钟频率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师