This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:PurePath控制台请求

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712882/tas2555-purepath-console-request

部件号:TAS2555
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

您好,

大约一周前我购买了TAS2555EVM,根据文档,它需要PurePath控制台才能工作。 但是,当我提出要求时,我被拒绝了。 审批要求是什么?

我以前申请过软件(特别是TINA-TI),没有任何问题。 就目前的情况而言,EVM实际上是无用的。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    我们需要获取有关您的应用程序的更多详细信息,以便为您提供对TAS2555应用程序的访问权限 您能否与我们分享您的申请?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确! 我正在设计蓝牙连接扬声器。 TAS255x系列芯片由于其低电压要求而显得非常理想,因此我想通过电池电源来评估它,以及评估输出功率是否足以满足我的需求。

    此致,
    Oskar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    我已找到您的请求。 我将为您提供访问权限,您将很快收到一封确认电子邮件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!