This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:播放音乐和错误

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721698/tas2557-play-music-and-error

部件号:TAS2557

当我们播放音乐时,第一个和第二个不一样,

请参阅以下内容,

我们如何检查问题或任何建议? 谢谢!

第一次:

e2e.ti.com/.../_2C7B004E216BAD643E65_.m4a

第二个:

e2e.ti.com/.../_2C7B8C4E216BAD643E65_.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    您能否向我们提供有关您所面临问题的更多详细信息?
    我们需要更多详细信息以便为您提供帮助。 例如,您是否正在使用我们的EVM? 如果不是,我们需要有关您的系统的更多详细信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了EVM,但音频团队没有批准我的PPC3请求。
    我尝试使用网站上的代码,但不确定是否适合我,
    现在,我们有音乐输出,但第一次和第二次,
    音乐不会相同,但我们检查了I2S,没有时钟问题。
    所以我们不知道如何继续下一步,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    音频软件团队已为您提供TAS2557应用程序的访问权限
    您可以为我提供您的硬件设置,也可以提供您的软件设置。 您是否正在使用EVM? 您能否逐步解释一下您是如何遇到此问题的?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是原理图和源代码。

    核心芯片:Qualcomm MSM8909

    操作系统:Andriod 5.1

    任何源代码或示例代码都可以提供给我们测试? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TAS2557-Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_tas2555.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    很抱歉耽误你的时间。
    我已经查看了原理图,只注意到一个细节。 如果要使用输出滤波器,则应添加输出电容器。
    我在E2E的另一篇文章中为您提供了一个示例代码。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师