This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:输出滤波器电感器加热问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710401/tpa3130d2-output-filter-inductors-heating-issue

部件号:TPA3130D2

您好,

我使用的是数据表中推荐的典型配置的TPA3130。 一个放大器为立体声,另一个为单声道模式。 TI推荐所有组件,包括LC级的电感器。 遗憾的是,我不理解为什么所有10 uh电感器即使没有负载也会在通电后非常热。 原因是什么以及如何解决此问题? 这是否正常? 请给出建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noah:
    电感器上的温度是多少? 您能否向我们展示您的SCH?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noah:
    我正在关闭此问题,因为它已处于打开状态很长时间。 如果您有任何其他问题,请在论坛中创建新帖子。
    此致,
    郑少文