This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825MEVM

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704983/tas5825m-tas5825mevm

部件号:TAS5825M

e2e.ti.com/.../TAS5825MEVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您始终使用0.22 UF帽。  如果使用其他大写字母,可能会出现一些问题。    

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [报价用户="Andy Liu SH"]

    我建议您始终使用0.22 UF帽。  如果使用其他大写字母,可能会出现一些问题。    

    Andy

    [/引述]

    尊敬的Andy Liu:

     感谢您的回复。

    我想知道 ,如果从0.22uF开始出现,会出现什么问题?

    Udeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计团队已针对0.22uF瓶盖进行了优化。  您想使用什么上限? 我将再次与他们核对。 谢谢。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    请使用以下2个选项进行检查。
    1) 1uF
    2) 0.1uF+0.1uF (平行)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经与我们的设计团队核实过。 我们建议并行使用2个0.1uF上限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    注意我们将使用0.1 x2进行引导。

    我还有一个关于低通滤波电容器值的问题。

    TI 建议为L=10uH和C=0.68uF,但0.68uF存在部件交付问题,我们希望使用

    1uF用于单声道低音扬声器(PBTL)通道。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常可以。

    扬声器阻抗是多少? 我会仔细检查。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到。 非常感谢。

    >扬声器阻抗是多少? 我会仔细检查。

     我们正在使用 3欧姆低音扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1uF正常。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Andy

     非常感谢。