This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560 -最小印刷电路板层

Guru**** 2511155 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720300/tas2560-tas2560---min-pcb-layer

部件号:TAS2560

你(们)好

请问,放置TAS2560所需的最小PCB层是多少?
EVM是12层电路板。

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    实际上,EVM有6个铜层,其余层显示丝网屏和其它机械/制造指南。
    因此,第6层的计数会很好:4个信号层和2个功率层。
    下至4层取决于PCB fab流程(通过板,迹线宽度)以及内部信号如何从设备中输出。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    客户正在考虑使用4层板,不通过(垫内的)埋入,也不通过盲板。 所有这些都与相关层的带逃生通道的槽孔相连。 这意味着所有VIA都是通过的,并且仅在相关层连接,不会退出任何连接层。 您是否见过任何使用4层电路板的用户?  

    Rgds
    开尔文                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    我想我记得我做过的一个使用4层板的修订版,但不记得详细内容。
    无论如何,封装的最内衬垫包括两个NC引脚和GND引脚,因此可以在4层板上进行布线。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器