This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC4382信号路径问题

Guru**** 2928380 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723922/src4382-src4382-signal-path-problem

部件号:SRC4382

为了保持数字输入的完整性,请将 来自DIR输入和端口A I2S的信号 直接转发到端口B,而无需通过ASRC。如何配置软件?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    是的,您可以将SRC4382配置为将信号从端口A直接路由到端口B。 在向您发布EVM之前,我想测试EVM上的配置,请允许我用一两天时间来测试配置文件并与您共享相同的配置文件。

    此致,谢谢!
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ravi

      谢谢!

      此外,对于来自DIR输入的S/PDIF信号,是否可以直接从PORTB端口输出而无需通过ASRC?
    来自Porta端口的输入是I2S信号,来自PORTB端口的输出也是I2S。 在这种情况下,输入和输出信号格式相同。
    但是DIR的输入是S/PDIF信号,而PORTB端口的输出是I2S。 在这种情况下,输入和输出信号格式不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ravi

    客户很焦虑,是否有结果? 谢谢!

    我的mial:sean.wu@serialsystem.com