This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音量控制

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706458/volume-controlkl

线程中讨论的其他部件:PGA2311LME4.972万

早上好。

我想做的第一件事是感谢您的产品让我在唱机,音频控制和立体声决赛前获得成功。

我想告诉您,我喜欢您的LME 4.972万和LME 4.983万,但我有一个我不知道如何填补的缺口? 使用遥控器进行音量控制是否有完整的电气方案?

蛋糕上的糖衣可以是您的评估表。

从现在开始谢谢。

Guido Bullo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    欢迎使用e2e。
    遗憾的是,从低功耗音频团队开始,我们没有用于音量控制和遥控器的参考设计解决方案。 也许来自社区的人可以有一些想法。

    但是,如果您提供一些系统要求的规格,我们可以帮助您确定与这些要求相匹配的组件。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    很遗憾,我无法设计所需的内容。

    我要问的是一个完整的音量控制电气方案,IR遥控器可能基于PGA2311或其它更高级别的芯片。

    最后,我可以在其中找到一个套件,一个评估板,它允许我在系统的距离处调整音量。

    很抱歉,如果我说我的语言,但很遗憾,我的翻译工作依赖于Google。

     你好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guido,

    在音频音量控制方面,我建议研究一下PGA设备,或者可能是具有集成增益/音量控制的放大器。
    但是,RF控制不是我的专业领域,也许您可以在RF论坛上发布更具体的设备建议: e2e.ti.com/.../
    另外,以下文档有助于更好地了解哪些设备可以满足应用程序要求: www.ti.com/.../spab089a.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢每一个tuo interessamento。
    Guido Bullo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    我希望上述信息有助于您完成申请。
    我现在将此线程设置为闭合。 如果您对音频产品有其他问题,请回复此帖子,或者如果由于超时而锁定,请启动新的帖子。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    qualità qualunque cosa mi permetta di comandare da remoto un pga2311 oppure un altro chip di f ü r Superiore,e per farlo mi serve lo schema elettrico completto,oppure una vostra realizzazione, 非già 服务以量化的方式提供altro,以帮助您实现AMO lme4.972万的目标,并通过elettronico实现对VOI声波,riuscito和realizzare pree 4 finali立体声的完美融合。

    谢谢你们,我是一个很棒的酒店

    Saluti

    Guido Bullo

    我喜欢这家酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Guido:

    能否验证Ivan的回答?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再见
    伊万的冒险之道?
    萨鲁蒂一个图蒂
    Guido bullo