This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:如何表征高音扬声器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722045/pp-salb-evm-how-to-characterize-a-tweeter

部件号:PP-SALB-EVM

大家好,

使用智能放大器学习板表征扬声器的驱动器。 想要使用不同的安培值来运行低音和高音扬声器。

我可以很容易地描述低音驱动器的特性,但我应该如何处理高音扬声器的特性? 我想利用扬声器保护系统(基于温度),这样我就不会过热音圈。

欢迎提供任何意见。

谢谢。

/星期二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将使用哪种设备? 您似乎在设计1.1 系统,对吗? TAS5782M和TAS5825M都具有专用的1.1 流。

    基本上,您可以按照描述低音扬声器特征的相同步骤来描述高音扬声器特征。 到目前为止,您是否遇到过任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您回复我。

    我们希望利用现有设计作为新项目的基础。 其目的是在PBTL模式下使用两个TAS5766,以便在较高功率下获得较高的SPL和较低的失真。

    在对高音扬声器进行表征时,我卡在模型拟合步骤中。 它将无法根据测量的阻抗等识别安装的型号。我是否应该忽略这一点并使用"现有数据"。

    祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tue:

    您似乎已经对高音扬声器进行了特征描述,对吗?

    您能否向我展示屏幕截图,以便我可以看到更多详细信息? 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我将关闭该线程。 如果您仍需要我们的帮助,请告知我们! 谢谢。