This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711075/tas3251evm-tas3251evm

部件号:TAS3251EVM
主题: TAS3251中讨论的其他部件

您好,

请问您现在是否准备好使用TAS3251EVM MSP430的代码?

此外,使用TAS3251EVM评估卡MPS430,我还遇到了这样的问题:它无法保留新配置的内存,每次关闭时都会取消。

请提供建议。 提前感谢您的参与,

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    我尚未完成MSP430代码的发布过程。

    对于保留TAS3251配置的EVM,该器件具有在每次开机后需要对其进行编程的系数的易失性存储器。 在使用新配置文件通过CCS重新编程MSP430之前,每次通电时都必须从PPC3重新编程新配置。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢。