This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:请求TAS5717输出功率要求

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711378/tas5717-asking-for-the-tas5717-output-power-requirement

部件号:TAS5717

大家好,
TAS5717是否可以在8欧姆和PVDD 5V外壳下支持1W输出功率?

巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    这似乎是可行的,但让我仔细检查一下,然后再与您回复。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sh,

    我无法确认100 % ,因为数据表在PVDD vs输出功率图中显示的电压低至5V。 我在EVM上做了尝试,在5.25V下,我能够在8欧姆的电压下为BTLx1获得1W的功率。 这只是一个示例,因此不能代表所有设备,但应随后显示。

    此致,

    -Adam