This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:软静音与数字音量控制

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712245/pcm5242-soft-mute-vs-digital-volume-control

部件号:PCM5242

我正在尝试确定我的项目是否需要xsmt引脚连接来进行MCU控制,或者我是否不需要它。 xsmt (8.5)和数字音量控制静音(8.7 .3)之间的区别是什么。

我怀疑它与通电和断电(10.2 .1)有关。 我是否可以使用数字静音执行类似的断电操作,或者xsmt是更好的执行方式?

我不想在关机时弹出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    在功能上,它们是相同的。 区别在于XSMT可以在硬件级别进行控制,而不是以数字方式进行控制。 在数据表中,我们还介绍了在电源上使用分压器的配置,以便在发生意外功率崩溃时,设备将正常静音。 我认为如果可能的话,您至少应该在电压监控器配置中使用XSMT。

    谢谢!
    保罗