This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863快速入门

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711945/pcm1863-pcm1863-quick-start

部件号:PCM1863

一 个关于PCM1863的简短问题。 您是否有通过I2C在"defaultmode"中初始化控制器的快速启动指令?  

感谢´s的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,欢迎参加e2e论坛。

    如果您正在使用我们的EVM评估PCM186x系列,配置器件的最简单方法是使用PurePath Console 2 GUI,该GUI允许您使用器件内每个块的图形框图和信号路由来配置器件。 请使用以下链接请求访问权限(如果您尚未完成访问)。 这非常简单,您可以轻松地配置设备以满足任何使用情况。  

    单击PCM1864EVMGUI的'REQUES'(请求)按钮,您将能够下载相同的内容。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不n´t EVM。  ´m,我使用IC只是为了测量一些小的模拟电平。 PIC32的I2C接口正在工作,ACK´s GET发送。 现在我要´s的是在缺省模式下配置IC。 我在n´t表中找不到这种感觉。

    最好的regars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    设备通电时会使用寄存器的默认值(如DS中所示)。 请概述您要配置6个设备以在其中运行的任何特定要求,我们可以提供所需的I2C寄存器写入命令来实现相同的要求。 这将允许您使用主机处理器发送I2C命令以获得为您的应用配置的PCM186x。

    此致,

    Ravi