This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:输出LC值

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712220/tas5720a-q1-output-lc-values

部件号:TAS5720A-Q1

您好,

TAS5720A-Q1数据表中没有推荐的L-C滤波器值,EVM原理图显示了具有TAS5760的10uH + 0.68uF。 是否可以使用以下应用说明计算L-C值?

-应用报告:SLOA119B.
http://www.ti.com/lit/an/sloa119b/sloa119b.pdf

此致,

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    应用报告SLOA119B是计算LC滤波器的非常有用的工具。  我们还有 一个LC滤波器计算器 ,用于模拟频率响应,这也非常有用。  

    此致,

    Robert Clifton