This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:8kHz采样的大噪声

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722514/tas2505-large-noise-for-8khz-sampling

部件号:TAS2505

你(们)好
我有来自GSM MC55i的DAI接口。
帧= 125us = 8k样本
CLK = 256kHz。

是否可以为这些值配置TAS2505?
I设置
输入:pllin=256kHz
R=4 J=48 D=0 P=1
pllclk = 49.152MHz (应为80-110MHz)
ndac=4 >> dacclk=12.288MHz
MDAC=4 >> dacmodclk=3.072MHz
dacfs=8kHz
PLLCLK超出了正确的值,这就是为什么输出噪音很大。
你能帮我吗?
R倍频的范围为1-4 (第59页数据表第0页/寄存器5:)或范围为1-16 (第32页2.6 ................................1 PLL)
谢谢你,Kopriva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kopriva,

    欢迎使用e2e。
    除了PLL_CLK频率之外,还有其他几个因素可能导致此问题:
    - PLL (PLL_CLKIN)的输入低于512kHz (最小值)。
    如果可能,建议使用DOSR =128。

    您是否有可能获得至少512kHz的更高时钟频率?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢-问题已解决。
    R从4变为8。
    NDAC从4更改为8。
    音质完美
    Kopriva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kopriva,

    感谢您的通知,非常高兴您的申请现在工作正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器