This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711059/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1

部件号:TLV320AIC3109-Q1

大家好,

我正在将 TLV320AIC3109-Q1与 SAMV71控制器连接,我找不到任何示例代码,请帮助我解决此问题。

谢谢,此致,

Chandra Mouli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandra,

    AIC3109是一个可通过I²C寄存器写入(由主机处理器完成)进行配置的设备。 器件的寄存器设置取决于最终应用程序,但在器件EVM用户指南中有几个参考代码可用于对AIC3109进行编程。 我建议您将它们作为起点。 此外,此应用说明可能有助于了解需要配置的编解码器信号链上的不同块。 应用说明适用于AIC3104,但也适用于AIC3109。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai团队,

    使用 TLV320AIC3109,我的应用程序将录制一个音频,并使用扬声器收听音频输入,因此,有人可以告诉我编程步骤,i2c已足够或还需要I2S吗?