This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:需要DXF或DWG

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TPA3126D2, TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710144/lm3886-need-dxf-or-dwg

部件号:LM3886
主题中讨论的其他部件: TPA3126D2TPA3156D2

您好,

我们有一位客户要求为LM3886的DWG提供DXF。 我尝试使用与此设备关联的两个.bxl文件从UltraLibrarian运行导出程序,但导出的文件在不同的CAD软件包中无法正确显示给客户或我自己。

有人可以为客户导出DXF或DWG吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,
    LM3886是一个非常旧的设备,很遗憾我们没有该文件。 很抱歉。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    业务部门中是否有人可以为客户创建此信息?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,
    此设备非常旧,因此我们对它的支持可能非常有限。 请参阅我们的新型D类设备,例如TPA3126D2,TPA3156D2....
    此致,
    郑少文