This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:SPEC参数

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705584/tpa3118d2-spec-parameter

部件号:TPA3118D2

你好。

请提供下表。  我们需要进行热仿真评估。 感谢您的帮助~

TJ (°C)

TC (°C)

TA (°C)

Ɵjc (°C/W)

Ɵjb (°C/W)

Ɵja (°C/W)

Ψjt (°C/W)

Ψjb (°C/W)

功耗(W)

150

85.

22.

0.3

4.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,
    很抱歉,我们没有TPA3118D2的这些数据。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的肖恩。
    您是否有导热能力为我们提供? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,
    请您帮助您明确'导热性'的含义吗? 您指的是推荐的散热器吗? TPA3118D2是一种降压装置,不支持散热器,它实际上使用PCB作为散热器,因此散热设计在PCB布局设计中非常重要。 有关更多散热设计指南,请参阅数据表中的第10节。
    此致,
    郑少文