This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:Bck率

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715586/pcm1804-bck-rates

部件号:PCM1804

我不清楚如何设置PCM1804的bck率。  I将配置为从属模式,I2S格式,使用FS为192kHz,系统时钟为24.576MHz。  根据数据表中的表2,我需要将过采样率设置为四倍速率(x32 FS),这将是6.144MHz,因为系统时钟将以128fs的速度运行。  但是,图38中的表指出最大bck周期为1/(48fs),即9.216MHz。  这表明我不能使用6.144MHz作为bck率。  如有任何澄清,将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    欢迎参加e2e论坛。

    就PCM1804配置而言,我确实看到,在1/(64 FS)和1/(48 FS)范围内列出的bck要求将导致设备在配置为以192kHz四倍速率运行时不工作。 我还看到该器件的EVM也不允许将器件配置为四速率@192kHz。 工作频率为192kHz时,我们允许使用64*FS。

    我将在此处运行一些测试,并确认DS中是否有一个表不准确。 谢谢。


    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken

    首先,由于我必须确保在EVM上运行几个测试,而处理此部件的设计团队不再与该团队合作,因此很抱歉花了更长时间。  

    我确实查看了EVM,并根据测试,bck要求确实适用于要正常工作的部件(9.216MHz到12.288MHz)。 因此,我们可能无法配置四速率超采样。 四倍速率时的最大采样率为96kHz。

    我们正在查看设计数据库,并确保在修订DS之前有一些其他事项。 我们对此不准确深表歉意,我们将确保在确定此零件的设计细节后尽快解决此问题。

    谢谢。


    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    是否有办法使用192kHz采样率?  我对我的Bck和SCK费率有一定的控制权。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    很抱歉耽误您的时间,我的同事Ravi最近已经外出,下周还会再来。

    从我所看到的,I²S模式下192KHz可能只能在四路模式下使用BCLK为64×FS,SCK为128×FS组合,但我没有EVM可以尝试。 如果不起作用,则很可能 只有在DSD模式下才能实现192KHz采样率。 我建议等待我的同事Ravi查看设备数据库中的结果。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于主题的新闻?

    如果bck率存在任何问题,何时修订PCM1804数据表?

    此致,

    Victor