This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:ADC输出格式

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711868/tlv320aic3104-q1-adc-output-format

部件号:TLV320AIC3104-Q1

团队成员,您好!

我们正在使用V93K测试仪测试TLV320AIC3104-Q1。 我们正在向左右声道馈送1K正弦波1.414Vp-p (0.707 至0.707),并期望左,右低功耗输出。   

我们正在以2的补码格式观察输出。 这是否正确? 因为有时左右通道的行为不同。(例如:左通道获得正常输出,右通道2的补码)。

请澄清以下问题。

1. ADC的输出格式是什么? 是正常的还是2的补码?

发展援助委员会的输入格式应该是什么? 它是正常的还是2的补充?

3.我们是否应先将长期服务合同或最高服务企业交给发援会进行转换? 在多路复用时I2S会如何处理?

请在下面的位置找到寄存器设置。

请帮助我们。

此致,

Santhoshkumar M.

注册地址 数据  
0000 0011(03) 0010 0000 (20) 1.PLL已禁用
0000 0111 (07) 0110 1010 (6A) 1.FS=48Hz                                                                                           2.启用ADC和DAC双速率模式                    3.左DAC右DAC数据路径播放左通道输入数据
0000 1111 (15) 0000 (00) 1.左ADC PGA未静音                                             2.左ADC PGA增益设置为0dB
0001 0000 (16) 0000 (00) 1.右侧ADC PGA未静音                                                          2.右侧ADC PGA增益设置为0dB
0001 0011 (19) 1000 0111 (87) 1.MIC1LP/LINE1LP和MIC1LM/LINE1LM配置为全差动模式                                 2.LINE1L连接到左ADC PGA Mix                   3.左ADC通道通电                                        4.左ADC PGA软步进已禁用
0001 0110 (22) 1000 0111 (87) 1.MIC1RP/LINE1RP和MIC1RM/LINE1RM在全差动模式下配置                                 2. LINE1R连接到右ADC PGA Mix                   3.右ADC通道通电                                        4.右ADC PGA软步进已禁用
0010 0101 (37) 1100 0000 (C0) 1.MIC1RP/LINE1RP和MIC1RM/LINE1RM在全差动模式下配置                                 2. LINE1R连接到右ADC PGA Mix                   3.右ADC通道通电                                        4.右ADC PGA软步进已禁用
0010 1011 (43) 0000 (00) 1.左DAC通道未静音                                   2.左DAC数字音量控制增益设置为0dB
0010 1100 (44) 0000 (00) 1.右侧DAC通道未静音                                   2.右侧DAC数字音量控制增益设置为0dB
0101 0110 (86) 0000 1001(09) 1.LEFT输出电平控制增益设置为0dB 2.LET_LOP/M未静音                                                  3.LETD_LOP/M的所有编程增益均已应用                                                                                            4.LET_LOP/M已完全通电
0101 0010 (82) 1000 0000 (80) 1.DAC_L1被路由到LEFT LOP/M                                         2.DAC_L1到LEFT LOP/M模拟音量控制
用于7位寄存器设置与模拟增益值
0101 1101 (93)  0000 1001(09) 1.Rright_LOP/M输出电平控制增益设置为0dB                                                               2.Rright_LOP/M未静音                                                  3.Rright_LOP/M的所有编程增益均已应用                                                                                            4.Rright_LOP/M已完全通电
0101 1100 (92) 1000 0000 (80) 1.DAC_R1路由到Rright_LOP/M                                         2.DAC_R1到Rright_LOP/M模拟音量控制
用于7位寄存器设置与模拟增益值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,Santhoshkumar,

    在I²S Ω 数字音频接口上,数据以2的补码带符号整数格式发送,首先发送MSB。 这适用于数字输入和输出。I²S Ω 接口的数据读取在每个BCLK时钟上执行,WCLK指示编解码器的采样速率。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师