This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:询问TAS5717时钟错误和无声音输出关系

Guru**** 2594410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721214/tas5717-asking-for-the-tas5717-clock-error-and-no-sound-output-relation

部件号:TAS5717

大家好,
客户使用TAS5717,有时没有声音输出。 (故障情况可能每100次重复一次。故障率1 %) I2S来自音频编解码器。 音频编解码器不会一直发送I2S。

音频编解码器I2S按范围测量的波形和频率。波形看起来良好。
1. MCLK=BCLK=3.072MHz
2.WCLK=48kHz


问题:
1.对于0x00寄存器,TAS5717报告0x6C.(256*FS)。 这是否会导致没有声音输出?
2.如果客户未清除0x02错误指示器寄存器,是否会导致没有声音输出?
3.客户能否在没有I2S的情况下将I2C命令发送至TAS5717? 现在,TAS5717只能在主板通电后进行配置。 编解码器不会向TAS5717发送任何I2S信号。
但是,仍然可以输出声音。


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    1.声音应该能正常工作,这没问题。
    2.不需要清除这些错误,如果错误已修复,声音仍将正常工作。
    3.是的

    此致,

    -Adam


    如果您的问题得到了回答,请单击"这解决了我的问题"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    避免在E2E上误导。
    我想更新一下,结果TAS5717 I2S错误时钟可能导致关机模式下的0x05。
    已与SH团队讨论了此问题。 如果有机会,请调整问题。



    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    您能否澄清您所看到的问题?

    此致,

    -Adam